This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DELTASIGMAEVAL-GUI:ADC 评估软件收集数据

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159469/deltasigmaeval-gui-adc-evaluation-software-collecting-data

器件型号:DELTASIGMAEVAL-GUI
主题中讨论的其他器件:ADS114S08EVM

您好!

我使用的是 ADS114S08EVM、我想使用 Δ-Σ ADC 评估软件收集数据。

软件识别 正确的评估板、正确设置寄存  器、并将4线 RTD 传感器连接到正确的输入。

但数据分析客户端不显示任何内容。 问题可能出在哪呢?

此致、

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    欢迎来到 E2E 论坛!  首先、您是否按下了"收集数据"按钮?  另请注意、选择的样本数为2048、默认数据输出速率为20sps、因此、要收集这许多样本、您需要等待102秒、直到收集所有样本、然后才能在显示屏上看到任何内容。  如果您在数据收集阶段继续按下按钮、GUI 将停止工作、并且需要重新启动 EVM 和 GUI。

    按下"收集数据"按钮时、如果正在收集数据、您应该会看到 EVM 上的其中一个 LED 每秒闪烁一次。   

    此致、

    Bob B