This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:用于焊接后热处理的 ADS1148。

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158431/ads1148-ads1148-for-post-weld-heat-treatment

器件型号:ADS1148

您好、先生、


我正在使用温度控制器、其中输入是用于焊后热处理应用的6通道外露热电偶。 热电偶焊接在作业上、并在玻璃羊毛绝缘层之后用加热器进行包装。 然后、外露的热电偶差分 MV 输入通过7.59Hz 低通滤波器传递到 ADS 1148IPW、如随附的原理图所示。 在一个 ADS1148中、我使用4通道差分输入;在另一个 ADS1148中、我使用2通道差分输入。


在我的产品中、加热器是通过继电器控制的、对于热处理、我们使用低电压、大电流加热器包装在暴露的热电偶上、而加热器在 MV 转换读数温度下降期间打开。 一旦加热器关闭,它就会再次恢复正常。 我已经通过 Fluke 仪表测量了 MV、它没有下降、但工艺价值下降。 这是在200度之后发生的。 c.我观察到热电偶上存在低频噪声;我已经通过低通滤波器对其进行了滤波。 但我会得到相同的结果。
请查找随附的原理图。

我将使用热电偶测量以及上拉和下拉偏置电阻器方法。

根据所附的原理图1和2、R38、R39、R40、R41、 R57、R60是10Mohm & R42、R43、R44、R45、R61、 R64是10Mohm 的下拉电阻器。

我们还尝试了具有极低值10K 的偏置上拉和下拉电阻器。 我们的问题得到了解决、但我们得到的校准误差大约为70至80摄氏度。因此、我们现在对如何解决这个问题有点困惑。


我的 ADS 配置如下所示。


电压电源:
DVDD:+3.30 VDC
AVDD:+2.50 VDC
AVSS:-2.50 VDC
基准:2.048 VDC 内部基准。

PGA 为32。

e2e.ti.com/.../SIGNAL-CARD-1.pdfe2e.ti.com/.../SIGNAL-CARD-2.pdf

注册名称

通道号

十六进制值

MUX0

0

1

MUX0

1

13.

MUX0

2.

25

MUX0

3.

37.

VBIAS

0-3.

0

MUX1

0-3.

30

SYS0

0-3.

52.

请支持我们解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday Mistry、您好!

    您有一些问题:

    1. 您要测量的热电偶电压的幅度是多少? 20mV? 50mV?
    2. 您能否发送电源原理图、以便我们了解如何生成+/-2.5V?
    3. 您如何确定热电偶上存在低频噪声? 您是否有一个示波器快照可供分享以显示此噪声?

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6327.SIGNAL-CARD-1.pdfe2e.ti.com/.../SMPS-CARD.pdf

    您好 Bryan、

    很抱歉、由于客户方面很少访问、您迟到了回复。

    请找到您问题的以下答案。

    1. 您要测量的热电偶电压的幅度是多少? 20mV? 50mV?

    答案:热电偶电压的幅度为50mV。

    1. 您能否发送电源原理图、以便我们了解如何生成+/-2.5V?

    答案:请找到用于生成+/- 2.5VDC 和 SMPS 卡的信号卡1原理图、以生成其他电源。 我已经评论了源代码生成。  

    1. 您如何确定热电偶上存在低频噪声? 您是否有一个示波器快照可供分享以显示此噪声?

    回答:我们在观察到的那个时间、在加热器打开期间进行了现场试验。 因此、我们得出结论、暴露热电偶上存在低频噪声。 唯一的热电偶与加热器直接接触、加热器在60Vac、50Hz 下工作。 我们由此得出其低频噪声的结论。 我也可能是错的,但从观察上我们得出结论

    昨天、我们再用不同的偏置电流配置进行几次试验。 我们观察到、每个热电偶50uA 范围内的更大偏置电流会产生一些良好的结果。 高达650度 C 工作正常。 在670Deg.c 或更高的温度下、发现热电偶 MV 的起始行为错误后 、我使用 Fluke 仪表测量的实际热电偶 MV 更是如此、但转换后的整体工艺值会下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday Mistry、您好!

    您是否尝试更改低通滤波器的截止频率? 现在我计算的频率为<1Hz (R = 2*10k、C = 10uF)。 如果热电偶温度快速变化、RC 滤波器可能无法稳定。 这可能是您的误差来源、也可能是您使用 DMM 进行测量看起来稳定的原因、但测量值为何不稳定。 您可以尝试减小滤波电阻器和差分电容器、以查看这是否有任何影响。

    此外、我要指出、您使用的电源配置通常不会产生良好的结果、其中您使用齐纳二极管生成+/-2.5V 电源。 加电时、ADC 和周围电路(尤其是去耦电容器)需要大量瞬时电流才能达到稳定状态、有时大约为100s mA (您可以使用 I = DQ/dT 和 q = CV 等式估算10uF 电容器的电流/时间要求)。 但是、电阻器 R25和 R26会限制系统能够提供的电流量、这可能会在上电期间或基准导通时导致明显延迟(因为20uF 电容器也需要充电)。 我建议为您的应用使用低噪声、高电流 LDO、以确保最佳性能。

    最后、添加更多偏置电流(50uA)意味着什么? 上拉/下拉电阻器应将热电偶偏置到 ADC 的输入范围、但热电偶本身是自供电的。 您是否为测量环路提供电流? 如果是、如何操作?

    布莱恩