This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42XX EVM

Guru**** 2666865 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541, ADS4222EVM, THS4509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158960/ads42xx-evm

主题中讨论的其他器件:THS4541TSW1400EVMADS4222EVMTHS4509

您好!

我对 ADS42XXEVM 电路板有几个问题:

输入电压范围是多少? 我们可以拥有高达80V 的电压吗?

此模块能否同时处理交流和直流耦合?

支持可配置的触发输入和输出?

4.0.1 Mohm 是什么输入阻抗?

模拟带宽是多少?

6.内置自检以识别关键问题?

7.最新原理图设计可用性及最新 BOM。

此致、

Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venu、

    否、此 EVM 不接受80V 输入。 我将查看原理图、并在今晚晚些时候从旅行返回后回答您的其他问题。 请等待我的进一步答复。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venu:

    所有这些问题都可以从 ADS42xx 系列特定产品的数据表中得到解答。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venu、

    您创建的前一个主题中、我已经回答了大多数问题、但请参阅下面的红色评论。

    输入电压范围是多少? 我们可以拥有高达80V 的电压吗? 不能接受80V。 请参阅上一个主题。 该 EVM 将具有一些前端输入网络损耗、主要是由于平衡-非平衡变压器造成的、因此测试源施加的电压将大于 ADC 本身为在 ADC 上实现满量程所能接受的电压。

    此模块能否同时处理交流和直流耦合?  是的、EVM 可以是交流耦合或直流耦合。 EVM 具有 THS4541全差动放大器。 这需要修改焊料以实现直流耦合。

    支持可配置的触发输入和输出? 不能、仅此 EVM 本身就不具有触发支持。 借助 TSW1400EVM、可使用中的触发器来触发捕获、该捕获将捕获的数据存储到 TSW1400EVM 上的 RAM 中、然后通过 USB2.0电缆传输到 PC。 这对于实时应用来说不够快。 这仅用于评估目的。

    4.0.1 Mohm 是什么输入阻抗? 50欧姆。  

    模拟带宽是多少? 带宽限制为器件本身的带宽(600MHz)。 输入平衡-非平衡变压器不会限制带宽、因为它们也是600MHz。

    6.内置自检以识别关键问题? 否、器件本身没有 BIST、EVM 也没有。

    7.最新原理图设计可用性及最新 BOM。 您可以在 ADS4222EVM 页面上在线获取该文件、也可以在此处下载文件 :https://www.ti.com/lit/zip/slac459 

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chase、

    输入电压范围是多少? 我们可以拥有高达80V 的电压吗?  不能接受80V。 请参阅上一个主题。 该 EVM 将具有一些前端输入网络损耗、主要是由于平衡-非平衡变压器造成的、因此测试源施加的电压将大于 ADC 本身为在 ADC 上实现满量程所能接受的电压。

    Venu:是否有办法建立分压器网络、以便我们通过 板载分压器将电压限制为可适应高达80V 的电压?

    此模块能否同时处理交流和直流耦合?  是的、EVM 可以是交流耦合或直流耦合。 EVM 具有 THS4541全差动放大器。 这需要修改焊料以实现直流耦合。

    Venu:在电路板上进行交流和直流耦合并进行焊料修改时、需要哪种模板?

    4.0.1 Mohm 是什么输入阻抗?  50欧姆。  

    Venu:  是否可以通过更改 电阻器来获得至少1 Mohm 的输入阻抗?

    Venu:

    此致、

    Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venu、

    输入平衡-非平衡变压器只能接受1/4W 输入电平。 我建议 在上一个主题中与 Jacob Freet 合作、找到合适的解决方案、将80V 降低到可用水平。 如果我们有这样的器件、您应该在 ADC 之前获得并使用 EVM 进行衰减。 我们的 EVM 不是用作 SOM、也不是为了提供您所要求的巨大灵活性、而是用于评估系统的 ADC 部分、而不是射频衰减块/级、射频开关等

    通过移除 R93、R94、R97、R98、R119、 R123、R141。 R143并填充 R95、R96、R99、R114、R120、 R129、R131、R132。 这会将前端更改为使用 THS4509放大器路径、而不是无源前端路径。 您还必须移除两个输入上的 WBC1-1、并将每个平衡-非平衡变压器上的引脚3、4和引脚6、1短接在一起、以实现直流耦合。 您还必须填充 J9、或者了解需要进行哪些修改才能使 THS4509在单端到差分模式下工作、而不是在差分输入和差分输出中工作。  您必须询问 Jacob Freet 如何将 THS4509器件与1MΩ Ω 输入源配合使用。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chase、

    我确实给 Jacob 发了一封电子邮件、但他还没有回听。不确定他是度假。

    我将继续与他合作、并尝试找到适合我们应用的最佳器件/电路。

    此致、

    Venu