This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1294:数据转换器论坛

Guru**** 2865620 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1159109/ads1294-data-converters-forum

器件型号:ADS1294

数据表第32页介绍了等于2ref/增益的输入差分动态范围、

但在后面进行了说明:3V 电源的基准电压为2.4V、ECG 的增益为6、针对具有大约300mV 的差分输入信号的电源进行了优化 、以实现更高的动态范围、使用具有4V 基准电压的5V 电源 (由 CONFIG3寄存器的 VREF_4V 位设置)以增大差分动态范围。

3V 电源的基准电压为2.4V、增益为6、 最大输入差分电压应为800mV、为什么为300mV?  如何计算300mV?

此外、当制药行业需要输入短路时、设备噪声应小于或等于1kHz 带宽下的1微伏。 ADS1294能否满足要求?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vref 和增益被设定时、差分满量程范围为-Vref/增益至 +Vref/增益

    所以、

    如果 Vref = 2.4V、增益= 1、 则差分满量程范围  为-2.4V/1至+2.4V/1

    如果 Vref = 2.4V、 增益= 6、 则差分满量程范围  为-2.4V/6至+2.4V/6

    "3V 电源的基准电压为2.4V、ECG 的增益为6、针对差分输入信号约为300mV 的电源进行了优化。"  这意味着、如果使用3V 电源 且 Vref=2.4V 且增益=6、则"功率" 会优化至300mV 左右、但只要信号处于该范围内、您仍可以注入信号、但它几乎会达到限制(界限)、例如上限(+2.4V/6)或下限(-2.4V/6)、 人们通常希望避免 获取 接近限值(边界)的信号。 在这种情况下、建议降低增益或使用具有4V Vref 的5V 电源。

     关于输入短路噪声问题、取决于模拟电源、Vref、采样频率、数据速率和增益用户设置/选择以及用户如何设计 PCBA、您可以参阅第22~23页的表。 1~4 μ A

    例如、表3噪声是在"高分辨率模式5V 模拟电源和4V 基准电压"条件下测量的、

    当 数据速率设置为4000SPS 时、这将提供1048Hz 左右的带宽、如果 PGA 增益设置为12、则噪声将约为1.1uV RMS。 因此、根据这些表、您可以决定哪些配置以及这些配置下的噪声是否符合您的应用/要求。

    我建议购买用于测试和评估的评估套件/电路板(EVM)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    800mV 优化不能降至300mV 这样的小尺寸、如果为+300mV~-300mV、则可以理解该300mV、请确认!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      电压范围为-400mV 至400mV 时、针对3V 电源和 Vref=2.4V 情况的优化范围为-300mV 至300mV