This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7563:特定"DAC7563SDSC"什么是高端温度范围- 105°C 或125°C

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7562, DAC7563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1158690/dac7563-specific-dac7563sdsc-what-is-the-hi-end-temperature-range---105c-or-125c

器件型号:DAC7563
主题中讨论的其他器件:DAC7562

与 TI.com 相比、美国经销商 DigiKey 和 Mouser 列出的信息非常令人困惑

 DAC7563SDSC* 器件型号(在任一尺寸卷带后缀上)的额定值是否仅为105C 而不是125C?

我们将  DAC7563SDSC*器件型号作为 DAC7562SDSC*的替代产品-  DAC7562SDSC*的温度最高可达125C。

请告知您最新信息。 TDO 配送商需要自行纠正-和/或 TI 可下载的数据表需要更正?

谢谢

Jim Mrowca

1982年-1997年

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 DAC7563数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis 将会看一下这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、  

    我们的网站似乎有误、我们正在使用它来解决问题。 与 DAC7562一样、DAC7563的额定温度高达125C。  

    请参阅 DAC7563数据表的第5页、典型特性图从第13页开始。

    我们将与它一起解决此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能应该通知您的分销合作伙伴 Mouser、并且他们的数据库中也填充了105C 值:   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 James 的点头、我们更新网站后、也应将其深入到经销商处。 在接下来的24-48小时内、应该在 TI.com 上对其进行更新、这可能需要在经销商网站上花一点时间。