This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:推荐用于单引线 ECG 应用的 ADS1293评估板配置

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978988/ads1293evm-a-recommended-ads1293-evaluation-board-configuration-for-a-single-lead-ecg-application

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1293
您好!
我有一个 ADS1293EVM、我想将其用于单引线 ECG 应用、 但我只会将 ADS1293传感器与另一个微控制器配合使用,那么推荐用于单引线 ECG 应用的 ADS1293评估板配置是什么(对于电源,我可以使用 USB 电源还是应该使用电池? 如果是、建议 VDD 和 VDDIO 使用什么电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marwa、

    欢迎访问我们的 E2E 论坛、感谢您的发帖!

    您可以使用 USB 电源或电池为 ADS1293EVM 供电。 ADS1293EVM 具有板载 LDO 稳压器、可为 VDD 和 VDDIO 电源生成+3.3V 电压。 跳线 JP2和 JP3使您能够选择 ADS1293EVM 由电池电源供电或通过 USB 电源供电。

    我希望这有助于您设置 ADS1293EVM。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    谢谢。

    -TC

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉我迟到了。

     电路板 无法正常工作。 我想,我误解了。

    如何禁用(旁路) MSP430以仅将 ADS1293与另一个微控制器配合使用?

    谢谢你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marwa、

    关闭 MSP430 uC 的最简单方法是使用电池电源(JP1)而不是 USB 电源。 您可以通过 J2接头提供 ADS1293接口信号。

    谢谢

    -TC