This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 呼吸问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/981322/respiration-issue

器件型号:ADS1298R

尊敬的 TI 团队:

硬件规格。 和寄存器设置 、显示呼吸 ise2e.ti.com/.../ADS1298R-respiration-issue.docxe2e.ti.com/.../ADS1298R-respiration-issue.docxn’t 的波形。

随附的文件是硬件电路图和寄存器设置、如下所示:

ADS1298R

16h:0xF6

17h:0x22

如何设置寄存器或修改硬件以解决呼吸波形问题?e2e.ti.com/.../ADS1298R-respiration-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jam、

    感谢您发帖。

    呼吸原理图看起来正常。 您是否使用耐心模拟器测试呼吸? 您能否为我们的参考提供完整的器件寄存器设置? 您是否可以绕过呼吸路径中的两个模拟开关进行测试?

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    感谢您的回复。 本项目使用了呼吸模拟器 Fluke PROSIM-8、ADS1298R 寄存器表如下所示:

    寄存   器值
    0x01      0x85
    0x02      0x10
    0x03      0xCC
    0x04      0xEF
    0x05      0x40
    0x06      0x40
    0x07      0x40
    0x08      0x40
    0x09      0x40
    0x0A      0x40
    0x0B      0x40
    0x0C      0x40
    0x0D      0x0A
    0x0E      0x0A
    0x0F      0xFF
    0x10      0xFF
    0x11      0x00
    0x12      0x00
    0x13      0x00
    0x14      0x1F
    0x15      0x09
    0x16      0xF6
    0x17      0x22
    0x18      0x0B
    0x19      0xD6

    谢谢。

    卡纸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jam、

    感谢您提供寄存器信息。 请让我来看看、然后返回给您。

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TC:

    是否有任何更新信息?

    谢谢。

    卡纸