This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18EVM:HMC-DAQ GUI 源代码

Guru**** 2767765 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980183/afe58jd18evm-hmc-daq-gui-source-code

器件型号:AFE58JD18EVM

您好!

我将 AFE58JD18EVM 与 TSW1400 DAQ 卡搭配使用。

我希望自动执行整个数据采集过程。 我已经使用 HSDC Pro 和 HMC-DAQ GUI 将其自动提高到一个水平。 但每次都需要手动初始化 GUI。 此外、HMC-DAQ GUI 没有可用的自动化选项。 那么、您能否共享 HMC-DAQ GUI 和 HSDC Pro 的源代码? 还是至少 USB FTDI 通信部件? 以便我可以将其集成到我的应用中、并完全自动化整个过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nidhal、您好!

    遗憾的是、我们将无法共享 HMC-DAQ GUI 的 GUI 源代码、但让我检查一下 USB FTDI 通信器件上是否有要共享的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的回复。 请分享 HSDCPro 和 HMC-DAQ GUI 的 USB FTDI 通信 pat。

    此致、

    Nidhal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是否有更新?

    此致、

    Nidhal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidhal、

    我对我的答复拖延表示歉意。

    我正在与团队进行核实、并将在明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidhal、

    HMC DAQ GUI 使用"FTDI 图形发生器.dll"与硬件进行通信。 我们有一个文档解释了 DLL 中可用的函数列表。 关于数据包的形成、DLL 使用为每个块提供的模式文件来形成数据包。 我们还提供了有关如何以不同编程语言使用这些函数的示例。

    e2e.ti.com/.../FTDI-Pattern-Generator-API-_2D00_.doc

    e2e.ti.com/.../FTDI-Pattern-Generator-Example.zip

    在 HSDC Pro 中、我们不使用 "FTDI 图形发生器.dll"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Man!!