This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:如何填充 LUT?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/981481/lmp92066-how-to-fill-luts

器件型号:LMP92066

大家好、
我们使用的是 LMP92066_DAC、在这些器件中、我们能够获得内部温度传感器输出(12位)。 但是从软件方面来说、如何使用温度输出来填充 LUT 0和 LUT 1 (查找表)? 这些参数的计算方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arijeet、

    LMP92066数据表的第8.3.2.1节和第9.2.1.2节对这两个细节进行了详细介绍、因此我建议您从这里开始。  请注意、该 DAC 旨在根据温度传感器输入来改变 DAC 电压。  这意味着您必须知道您希望 DAC 输出传递函数在温度变化时看起来是什么样的。  您可能可以在功率放大器的数据表中找到这一点、或者您需要表征 PA 在整个温度范围内的漏极电流以确定所需曲线。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否举一个填充 DEL 寄存器的例子? (获取任何温度值)。 ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)我们将值0x11、0x22.....填充 LUT 寄存器(DEL0至 DEL38) ,0xEE (根据数据表)。 我们保持基准电压2.25 (24`c)。 因此我们的输出电压在2.25V 至2.5V 之间变化,输入温度变化(-28至127摄氏度)。

    为什么输出电压不会达到5伏、为什么输出电压不会下降到2.25伏以下?

    2) 2)如何计算第二个通道的 LUT 值? 因为我们希望在 LUT0和 LUT1中填充不同的值。 (对于 DAC0和 DAC1)。  

    3)如何在24摄氏度下更改基线值(电压)? 例如、 基线电压= 3伏。

    4)根据基线值,LUT 寄存器(DEL0至 DEL38)值将如何变化? 您能给我们举一个例子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我在该主题上的最新帖子:https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/data-converters-forum/981497/lmp92066-calculate-luts-for-lmp92066-dac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:
    感谢您的回复、我将提及此帖子。