This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45 JESD 配置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980251/adc32rf45-adc32rf45-jesd-configuration

器件型号:ADC32RF45

您好!

我使用的是 ADC32rf45定制板。  

我使用 TI 团队建议的寄存器配置了 ADC 芯片、

我在 Zynq 板中配置了 JESD、但无法从 ADC 看到同步。 因此不会置位同步。

我们如何检查 JESD 路径是否正常工作。

我在寄存器中尝试了反向同步极性。

您能不能建议我们如何测试从 ADC 到 FPGA 的 JESD 路径。

此致

Balakrishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balakrishna、

    对于调试、可通过 SPI 使用 K28.5字符覆盖 ADC JESD 输出。 请参见以下寄存器。  

    为了确认 ADC 配置正确、我们可以验证 TI EVM 上的配置文件。 您是否已经执行过此操作? 如果没有、请向我发送您正在使用的模式详细信息和配置文件。 我可以在 TI EVM 上进行验证。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将发送 ADC 配置文件、  

    我们已将 ADC 配置为2.5Gsps 采样、并将 sysref 配置为2.44MHz

    FPGA 端:8224模式,通道速率为12.5Gbps,REFCLK 为312.5MHz,使用 Qpll0。

    当我们配置8个速率为12.5Gbps 的信道时、每个信道(一个信道)上配置的数据速率将是多少。

    我们已将组224和225用于 MGT 通道、并将224Qpllo 用作参考时钟。

    单个 JESD 块用于在没有 JESD_PHY 的情况下配置8个通道。  

    来自 JESD IP  的合成信号未发出、且 JESD IP 已退出复位状态。  

    我们尝试了建议的以前的邮件配置,但没有更改。

    此致

    Balakrishna

    e2e.ti.com/.../adc_5F00_bypassmode_5F00_8224_5F00_by_5F00_ti_5F00_24bit.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balakrishna、

    我已经验证了 ADC32RF45EVM 上以2.5GSPS 的速率连接到 TSW14J56EVM 的配置文件。 我使用了(2500/1024) MHz 的 SYSREF 频率。  

    由于12.5GSPS 是相当高的通道速率、您可能需要调整 JESD 摆幅和通道去加重设置、以获得良好的眼图裕度。 可以使用寄存器调整这些设置  

    JESD 输出摆幅: 主页中的寄存器03Dh (地址= 3Dh)

    通道去加重功能:JESD 数字页面中的寄存器032h-035h (地址= 032h-035h)

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题未得到解决、我们希望使用尽可能少的数据速率检查我们的定制板。

    您能否发送具有1个通道的 DDC 模式配置文件以满足 上述要求以及 clk 和 sysref 频率值、

    谢谢、此致

    Bala Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala Krishna、

    我将为通道速率低于5Gbps 的 DDC 模式创建一个配置文件、并在与您共享之前在 EVM 上进行测试。  

    我将在星期五之前发送配置文件。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala Krishna、

    请找到 用于3分频实模式的 ADC 配置文件。 它使用与您要使用的 DDC 旁路模式相同的 JESD 模式(LMFS = 8224)。  但使用3分频实际抽取时 、通道速 率  将除以3。

    请注意、NCO 设置为~700MHz。

    e2e.ti.com/.../DDC_5F00_by6_5F00_real_5F00_8224_5F00_full_5F00_Ny1.cfg

    此致、

    Vijay