主题中讨论的其他器件: THS4524
我有一个工作设计、IOVDD 为3.3V。 更换电源以在1.8V 时提供 IOVDD 会导致噪声水平增加约1000倍。 具有 A/D 和所有模拟处理功能的同一 PCB 可在两个电压下在系统之间移动并执行相同的固件、在3.3V 电压下工作良好、而不是在1.8V 电压下工作。 我在 PCB 中找不到任何错误、电压正确。 同时对 DVDD 和 IOVDD 排序或在 DVDD 之后和 AVDD 之前对 IOVDD 排序不会改变结果。
当 IOVDD 为1.8V 时、我不知道它的运行是否存在一些差异?
Robert Watson
Next State Corporation
rwatson@nextstatecorp.com
手机:325-668-7598