This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80004:多次出现通道 B 缺陷

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/981915/dac80004-multiple-occurrences-of-channel-b-defect

器件型号:DAC80004

大家好、在我们最近的一个设计中、我们使用了该四路 DAC、发现个 PCB 的通道 B 存在缺陷。 目前、我们已经看到4个器件在运行几个月后出现故障。 所有器件都显示通道 B 存在缺陷、该缺陷卡在大约800mV 的电压下、而所有其他通道保持正常工作。 这是一个已知问题吗?我们如何防止它? 我们在上电时评估了输入信号、发现我们已经将 CLR#输入引脚升高到3V3、而电源电压(5V)还不存在或同时升高。 这会导致这种故障吗? 在我们为大规模生产准备设计时、我们需要知道是否可以通过延迟输入信号直到存在电源电压来防止这种故障、或者我们是否需要在 PCB 上采取其他措施。 通道 B 通过一个40kOhm 电阻器连接到另一个器件(处于相同的电压电平)、因此不会在输出端产生大电流。 更换器件后、所有通道均工作正常。 谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我们以前没有看到过这种失败。  当然、在 VDD 电源之前偏置 CLR 引脚会违反我们的最大工作条件、但我不会预计这会影响单通道的运行。  我认为我们应该了解以下基础知识:

    您能否共享原理图、显示与 DAC 输出相连的直接电路?

    2. A-B-A 交换是否显示设备恢复? 您说更换 DAC 可以解决问题、但在其他良好的系统上焊接故障 DAC 是否允许器件恢复? 这将有助于确定是否存在制造问题。

    3.您能在输出或电源引脚上发现正常运行时发生的某种瞬变吗?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我们没有尝试 A-B-A 交换、目前我们无法这样做、因为所有可用的 PCB 都在使用中。 但是、我们收集了故障器件并可以将其发送给 TI 进行分析、这是可行的吗?

    受影响的通道连接到仪表放大器、如下所示。 我无法提供更详细的原理图。

    一些可能有用的信息是、我们看到通道在我们所做的初始电压设置"挂起"、然后不再响应任何新设置。 这种情况发生在实际缺陷之前、可以将情况保持几天。 通过防止在电源电压出现之前升高 CLR#引脚来解决此问题。 CLR#引脚基本上是通过内部 ESD 二极管为器件供电、这可能会导致器件中的闩锁效应(导致通道挂起、也可能导致器件中的高击穿电流?)。

    谢谢、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    由于您需要使用"插入/编辑媒体"按钮来添加图片、因此未加载图像。  所有通道是否都连接到同一电路? 或者通道 B 是唯一的吗?

    CLR 引脚可能会导致某种闩锁行为、但这会使我感到意外。  很有意思的一点是、安装故障器件并查看防止 CLR 偏置器件是否可以解决问题。   

    如果您阻止 CLR 偏置器件、是否有任何故障?

    我们会要求您在申请退回器件之前完成 A-B-A 测试、因为这有助于消除 PCB 组装问题成为问题的困扰。  如果商品是直接购买的、则会在 TI.com 上启动退货;如果您间接订购、则会通过您的分销商发起退货。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    在解决了 CLR 信号的问题后、我们实际上在更换四路 DAC 之前尝试了它们、但它没有解决问题(它们确实是缺陷)。 PCB 组装问题不是意料之中的事、因为我们实际上已经有50个四路 DAC 全天通电几个月、并且运行正常。 该问题出现在每天通电和断电的电路板上(与其他器件相反)、因此我预计通电或断电序列会触发该缺陷。 输出端无瞬态、通道 B 输出端连接到其输入端具有40kOhm 的 AD8276。

    我们实际上提供了评估板(DAC80004EVM)。 尝试使用它 来查看在 VDD 可能导致这种情况之前是否重复升高 CLR 引脚。

    Robin