This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8694:模拟数据读取问题

Guru**** 1834210 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, ADS8694
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978743/ads8694-analog-data-reading-problem

器件型号:ADS8694
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

HII、

我使用 TM4C1294NCPDT 与 ADS8694通信、 我可以设置寄存器并读回它、但在读取模拟数据时、我会获取以下数据、而读取器会检查所连接的代码、当我将通道1连接到5V 或 GND 时、我会获得与以下相同的数据

e2e.ti.com/.../6874.code.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagaraju、

    请提供以下信息吗?

    1. /CS、SCLK、SDI 和 SDO 的示波器图。 这将使我们能够验证计时。  
    2. 原理图和测试条件、包括模拟输入电压和在 REFIO 引脚上测量的电压。

    谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagaraju、

    三周内我没有收到反馈。 我将关闭此主题。 如果您 有任何疑问、可以开始新的查询。

    此致、

    戴尔