This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC1543:TLC1543 A0~A10噪声问题

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/981728/tlc1543-tlc1543-a0-a10-noise-issue

器件型号:TLC1543
主题中讨论的其他器件:TLV1543

您好、先生、

 当 TLC1543 采样状态时、是否将测量 A0~A10引脚是否会出现噪声问题、是否存在产生此噪声的根本原因?  请检查下面的波形。 测量值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您提出 TLV1543出色的问题!  您在第一篇帖子中仅提到了 CH9、在该帖子中、您意味着所有通道都会受到此噪声的影响。  您能否告诉我们您在原理图中的哪个点捕获了您提供的示波器截图?  您能否描述 A0..A5和 A9左侧的情况(电路图)?  您能否提供 AD_CK 和 AD_CS 的详细信息?  最后、请告诉我们转换结果-它们是否正确、您是否在转换结果中看到偏移等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如下所示为测试波形。

    e2e.ti.com/.../Waveform.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如下所示为测试波形。

    e2e.ti.com/.../2134.Waveform.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您提供的更多详细信息!  TLV1543 是一款简单的逼近型寄存器(SAR)型 ADC。  内部采样保持电容器对新采样的1/2 LSB (理想情况下)内电荷的能力取决于输入阻抗和可能连接到输入端的任何放大器的驱动能力。   以下 是一系列信息性视频、可帮助您稍微解释一下驱动 SAR 转换器的效忠关系。