This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80004:用于在虚拟化环境中运行仿真的 SPICE 模型

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80004, TINA-TI, DAC8311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979095/dac80004-spice-model-for-running-simulation-in-virtuoso

器件型号:DAC80004
主题中讨论的其他器件: TINA-TIDAC8311

您好!

我需要 DAC80004IPW 的 SPICE 模型(.CIR 文件)。 TI.com 上提供的是加密模型。 我需要未加密的符号、因为我要为 该组件创建一个符号、然后在测试台中使用它。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    我不确定我们是否有 TINA 仿真的未加密版本。  我将在团队内部进行检查。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    请查找 DAC80004的未加密 SPICE 模型。

    请注意、我们已使用 TINA-TI 和 PSpice 验证了此模型。 当您将此模型导入 Cadence Virtuoso 时、可能会遇到一些与语法相关的错误。 如果您得到相同的值、则需要更正错误。 当您导入与 TINA 和 PSpice 兼容的模型时、我不熟悉 Cadence Virtuoso 语法。

    此致、

    AK

    e2e.ti.com/.../DAC80004.cir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供.CIR 文件。 我在 PSpice 视图中将.cir 文件导入到了 Virtuoso。 我对引脚配置有疑问。 我附加了使用虚拟化中的.cir 文件获得的符号的图像、以及数据表中器件的图像。 符号中的某些引脚与数据表中的引脚不同。 请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 TINA 中的符号。 SEL A 至 D 用于选择输出通道。 这只是为了进行仿真。 下面的示例显示了 SEL A 连接至高电平时、通道 A 的容性负载驱动测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Akhilesh!

    在此设置中、哪个引脚是 CLK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该仿真模型是异步的、数据位直接加载、而无需任何时钟边沿。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以获得 DAC80004的同步模型? 或同步模型、用于同一系列中的其他 DAC。

    此致

    AVI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们针对 DAC 的所有 SPICE 模型都是异步的、因为这些模型的目标是仿真输出行为、例如电容负载、稳定性、电流驱动、噪声等

    一个对该串行时钟进行建模的器件系列是 DAC8311、但该模型是加密的

    希望您能理解。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试导入在 pspice 视图中提供给虚拟化的模型的.CIR 文件、并创建了测试台。 在模拟时、我遇到错误、它表示映射不正确。 我已附上错误的屏幕截图和错误指向的行。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附件丢失。 如果您要附加任何图片、请使用编辑框中的图片工具并上传相同的图片。

    因此、我不是 Virtuoso 的专家、但如果您发布图片、我仍然可以查看错误。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 pspice 文件的图像以及错误所引用的实例。

    这是错误的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道 Spectre 接受语法的格式。 请尝试我从 Cadence 社区获得的以下建议。

    您应该通过 ADE 中 Setup->Simulation Files 的"PSpice Files"部分或通过创建 pspice 视图并以这种方式粘贴模型(在创建新视图时将视图类型设置为"PSpice"、 然后使用视图列表或配置切换到该视图)。 不要将其作为常规 SPICE 包含在内(因为它不是-有一种明确的方法可以将 pspice 模型包含在 spice 中、因为它们具有除 Berkeley SPICE 之外的其他语法)。

    将 PSPICE 或 TI 模型导入 Cadence Virtuoso -定制 IC 设计- Cadence 技术论坛- Cadence 社区

    很抱歉、我可能无法在这里提供帮助、因为这些模型专为与 PSpice 和 TINA 仿真器配合使用而开发。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 pspice 视图中导入了.CIR 文件。 但不支持"U"实例、您能告诉我"U"实例所指的组件是什么、以便我可以找到替代选项并尝试它。

    此致

    Avi Singhal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些是指缓冲器的内部节点。 这是由模型开发人员完成的自定义实现、因此我认为您不能替换为其他一些库。

    我认为问题是由于 pspice 和 spice 之间的语法不匹配。  

    此致、

    AK