Other Parts Discussed in Thread: DAC8775, LM5166
主题中讨论的其他器件: LM5166
大家好、
我的客户将在其产品中使用2个 DAC8775。 因此、该产品具有8通道4-20mA 输出。
它们希望以完全跟踪模式运行、以最大限度地降低器件的功率耗散。
通过评估、在 PVDD=26.4V、Iout=20.8mA、Rload =600 Ω 的条件下观察到大约3W (8通道总功率)的功耗。
[问题]
- 您能否通过 此 TI 内部链接检查寄存器设置 是否正确以完全跟踪模式运行?
请查看"寄存器设置"表。 - 客户在"功率耗散计算"表中总结了每个 Iout/Rload 条件下的2个 DAC8775功率耗散。
是否可以检查这些功率耗散是否合理?
此致、
Shota Mago