This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400SPO2EVM:自动增益控制相关查询

Guru**** 2767865 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400SPO2EVM, AFE4404, AFE4403EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978678/afe4400spo2evm-automatic-gain-control-related-inquiry

器件型号:AFE4400SPO2EVM
主题中讨论的其他器件: AFE4404AFE4403EVM

大家好、

我们的客户希望使用 AFE4400SPO2EVM 从 下巴收集 SpO2数据、他们有以下问题:
EVM 是否执行自动增益控制、如果是、是否为"启用校准例程"? 它是如何工作的?

如果您对我们的客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我想在此主题中请求更新吗?

    谢谢、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    AFE4400SPO2EVM 没有自动增益控制。

    GUI 也没有"启用校准例程"。

    仅 AFE4404 GUI 支持此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    客户共享了映像、想询问 GUI 中的"caiyensation route"是什么。
     我确认客户使用 AFE4403EVM 是因为共享映像。


    请告诉我您的意见。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    校准例程为用户查找最佳 AFE 设置、如 LED 电流、TIA 增益、偏移 DAC 设置。

    校准例程只应用于1个 LED (绿色 LED)。

    启用该复选框后、请按照弹出窗口中的说明进行操作。