This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D800RFRB:adc12d800rfrb 和 wavevison5采样时钟问题。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D800RF, TSW14J50EVM, ADS54J64EVM, ADS54J64
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/981007/adc12d800rfrb-adc12d800rfrb-and-wavevison5-sampling-clk-issue

器件型号:ADC12D800RFRB
主题中讨论的其他器件: WAVEVISION5ADC12D800RFADS54J64EVMTSW14J50EVMADS54J64

您好!

 

我对 adc12d800rfrb 和 wavision5有一些问题。 我在非 DES I 和 q 模式下使用参考板和 wavision5。 和外部时钟。

 

1) 1)根据 adc12d800rf 的数据表、最小采样频率为150MHz。 但是、当我测量时、采样频率最高可达215MHz、当频率降至215MHz 以下时(Dclk 锁定 LED 关闭)、采样频率不会工作。 此外、如何获取数据表中的最小采样频率?

 

2)第二、当使用信号发生器作为外部时钟输入800MHz 频率时、该频率在波形5中显示为800.096MHz。 因此、当我使用频谱分析仪测量信号发生器的频率时、除了1Hz 至2Hz 的误差之外、它与800MHz 完全匹配。 因此、96kHz 的误差似乎是错误的。 如何精确测量采样频率?

如果有人知道、请回答。

谢谢你。

此致

金城。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinsong、

    该 ADC 具有较旧的工具 Wavevision、这些工具尚未集成到当前 ADC 数据采集工具中、如 HSDCPro。 因此、它的功能受到限制。

    您是否有理由需要以如此低的速率进行采样? 这些类型的转换器通常用于速率更高的采样和 GSPS 应用。

    同时、我将了解 Wavevision 软件是否支持较低的采样率。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinsong、

    我在较低端的采样率上进行了双倍检查、EVM 上使用的当前固件仅允许用户将采样率降至最大值的一半。 在 ADC12D800RF 案例中、~400MSPS。

    如果您想了解可在150MSPS 采样的其他 ADC、请告诉我、我可以帮助您找到合适的替代方案。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob。

    感谢您的回答。  

    不幸的是、是的。 我仍然想降低采样率。 我现在考虑使用 tsw14j50evm 数据采集板 ads54j64evm (quard 通道 ADC 板 EVM,最大采样率:1G,模拟 bw:1 G)。

    当我看到 ads54j64的数据表时 、数据表注意到最大采样率为1GSPS、最小采样率为空。 请告诉我 ads54j64evm 的 minMOM 采样率。

    此致

    金城。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jinsong、

    请告诉我您的要求、我很乐意帮助您找到 ADC。

    下面是我收集的内容...

    四通道?

    最小采样率:150MSPS、您是否需要降低?

    12位?

    还有事吗?

    此致、

    Rob