This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:用于测试 ADC12DJ5200RF 的 Stratix 10固件

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01028, ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/981883/adc12dj5200rf-stratix-10-firmware-for-testing-adc12dj5200rf

器件型号:ADC12DJ5200RF
主题中讨论的其他器件:TIDA-01028

我在双通道模式下使用两个 ADC12DJ5200RF。 (原理图参考:TIDA-01028)。 LMK、LMXs 和 ADC (JMODE3)通过 SPI 通过 FMC+进行配置。

此 ADC 板连接到 Stratix 10评估套件。 接收到的 JESD 数据不稳定。 同步通常会丢失。

我需要确保我的 ADC 工作正常、我的电路板设计正常。 为此、Stratix 10 (TX)是否有用于测试 ADC 的固件支持? (就像支持 Arria 10 FPGA 的方式一样)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有支持 Stratix 10和5200RF ADC 的 FW。 但是,英特尔使用 Stratix 10进行了类似的设计。

    请参阅以下链接。

    如果最好联系英特尔、看看他们是否可以与您共享此固件开发。

    此致、

    Rob

    www.intel.com/.../hqa1586425011164.html