This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:ADS42LB69

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980332/ads42lb69-ads42lb69

器件型号:ADS42LB69

你(们)好

计划在我们的新设计中使用 ADS42LB69器件。

数据表中给出了器件的 FPBW 值为900MHz (典型值)。

其中、仅给出了高达230MHz 的频率的电气特性。

对于1GHz 的输入频率、SNR/SFDR/SINAD/THD 的值是多少?  

此致

Phani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phani、

    感谢您的提问。  我们将深入研究并与您联系。

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phani、

    我们正在查找 EVM 以进行一些测量、并将在2-3天内返回给您。

    Geoff Roth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phani、

    我们使用标准 EVM Fin = 100MHz、Fs = 250MHz 捕获数据、并调整幅度以获得-1dBFS。  下面的图1中显示了这些数据。 然后、我们将频率增加到990MHz、在第一次捕获时保持幅度不变、并重新捕获了 Plot2中显示的数据。  如您所见、第8奈奎斯特区域的性能如预期的那样显著提升。

    EVM 未进行任何额外修改以将输入电路调谐为1GHz。 由于这是单个器件、因此我们无法根据此数据保证任何数据表级别的性能。  

     

    图1



    图2


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Geoff

    感谢您分享图。

    结果似乎是积极和令人鼓舞的。

    由于我的输入最大频率为1.2GHz、您能否向我们发送1.2GHz 信号的测量结果?

    谢谢、此致

    Phani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phani、

    请参阅下面请求的图表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Geoff。