This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M0520:采用 Σ-Δ 调制器和 CIC 滤波器的采样动态模型

Guru**** 2654555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980248/amc1303m0520-the-dynamic-model-of-the-sampling-with-sigma-delta-modulator-and-cic-filter

器件型号:AMC1303M0520

您好!

我将使用 Σ-Δ 调制 器对反馈电流进行采样。 我想知道  它是否有任何动态模型(与数字 CIC 滤波器结合使用) ,如传递函数,可以描述这种调制器的动态行为 ,例如,它将在中高频范围向控制环路引入多少相位延迟。 我已经从数据表和一些参考设计中了解了 CIC 滤波器的传递函数、但这似乎还不够、而且进行多速率分析也有点困难。 因此、我希望一些专家能给我更多关于使用和分析 Σ-Δ 调制器的信息、尤其是从控制系统设计的角度来看。

请提供任何帮助。

谢谢、

Sirius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirius、

     

    以下是 Δ-Σ 滤波器 Excel 计算器、它应该能够提供帮助! 由于反馈环路的性能最终取决于滤波器本身的特性、因此可能需要进行更详细的分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex、这会有所帮助、但我认为当 多速率特性需要高带宽时、使用 Δ-Σ 的控制设计可能仍然很复杂。