This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:交错模式下的采样顺序

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/981563/ads5296a-sample-order-in-interleaved-mode

器件型号:ADS5296A

在交错模式下、两个相邻 LVDS 输出流同时提供两个连续采样的值。  根据数据表"交错模式延迟时序图"的图82、编号较低的输出流(例如 OUT1)提供较早的样本(N)、编号较高的流(例如 OUT2)提供下一个样本(N+1)。  但是、我们在测试中非常清楚地观察到相反的情况: 编号较高的输出具有较早的样本、编号较低的输出具有下一个样本。

此时数据表是否可能错误?  我们可能无意中以模糊模式运行、在此模式下订单被撤销?

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在应用同步脉冲来同步器件? 请参阅"使用 SYNC 引脚进行同步"一节。 如果未应用 SYNC 信号、则可以观察到您的情况、并且可以从器件更改为器件。

    谢谢!

    此致、

    Shabbir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shabbir、

    是的、我们当然会应用同步脉冲。  它可以正常工作、因为它产生了同步器件内所有通道以及跨多个器件同步的预期效果。  即使在同步之后、交错模式下的采样顺序也与我描述的一样: 编号更高的输出具有更早的采样。

    但是、数据表强烈地暗示同步不应影响单通道内的样本顺序-即、在交错模式下、同一通道的两个输出流之间的样本顺序。  它应该只影响通道间的同步。

    此致、

    Larry