This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:用于测试 ADC 数据的 PRBS

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/981886/adc12dj5200rf-prbs-for-testing-adc-data

器件型号:ADC12DJ5200RF

甚至在 JESD 链路建立之前、是否有 PRBS 可用于测试 ADC 的工作情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deeksha:

    是的、有多个 PRBS 测试选项可用。 PRBS 测试模式可通过以下方式进行选择:首先禁用 JESD 块(寄存器地址0x200写入0x0的值)、然后将适当的值写入寄存器地址0x205并重新打开 JESD 块。 将0x01的值写入0x200的地址。

    此致、

    Neeraj