This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:温度二极管查询

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/981723/ads1248-temperature-diode-query

器件型号:ADS1248

大家好、

我目前正在使用 ADS1248作为数据采集系统的一部分。

我注意到、温度传感二极管在不同 PCB 上的不同 ADS1248芯片之间提供的读数略有不同(例如、在23摄氏度时、某些读数将为118mV、而另一些读数将为116mV、117mV)。 这是否符合预期?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    是的、这是预期的结果。 ADS1248 仅具有温度传感器性能的典型值、没有最小值/最大值。 ADS1248 仅是一种过程测量、并未针对性能进行出厂调整。 这不同于 具有 修整温度传感器的 ADS1220等器件。

    可以校准误差、但必须对每个器件执行此操作、因为器件之间存在差异以及批次之间的差异。  这种变化可能在3至6摄氏度的范围内。此外、请记住温度是裸片温度。 相对于环境温度或电路板温度相对于裸片温度可能会有一些变化。

    布莱恩