This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P25:ADS62P25 LVDS 电平

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS62P25
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/981705/ads62p25-ads62p25-lvds-level

器件型号:ADS62P25

尊敬的团队

美好的一天!

我们的客户使用 ADS62P25高速 ADC

他 希望将 ADC 的 LVDS 输出连接到 FPGA。
使用的 FPGA AM 是 Arria 10。
但看到 ADC 的共模电压为1.5V、FPGA 的共模电压为1.25V。
如果他直接连接这两个接口,是否会出现任何问题。
在附件中、您可以看到 FPGA 的 LVDS 电平。

BR、  

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

    我建议交流耦合信号。 您可能还需要根据 FPGA 的规格添加一些偏置电阻器。  互联网上有很多关于此类接口的信息。 我还会向 FPGA 制造商和数据表查询这方面的信息。

    此致、

    Jim