This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:ADC 标度

Guru**** 2926750 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/981259/afe5808a-adc-scale

器件型号:AFE5808A

我们已将 AFE5808A 集成到我们的产品中、但 ADC 转换标度存在一些混淆。 使用内部 ADC 基准、我们希望 ADC 满量程为2Vpp、这是正确的吗?

例如、如果 LNA、ATTEN 和 PGA 的总增益为36dB。 然后、对于最大 ADC 刻度、我们预计输入为31.7mVpp。 是这样吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您回答正确。 ADC 满量程范围为2Vpp。 如果总信号增益为36dB、则输入端允许的最大信号为31.7mVpp。 超过该范围的信号将导致 ADC 饱和。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。