This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADC 输出振荡

Guru**** 2584455 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/981575/ads124s06-adc-output-oscillating

器件型号:ADS124S06

您好!

我使用 AIN4 (+1V)、AIN5 (-1V)通道测量差分电压+-1V (始终)、并测量偏移电压 I 将 AIN3和 AIN2连接到 AGND。 现在、当我为系统通电时、首先测量偏移电压(AIN3和 AIN2)、然后切换到通道 AIN4、5以连续测量+-1V。 当我在使用通道 AIN3启用全局斩波模式的情况下测量失调电压时、AIN2我的输出在5LSB (或多或少)至16777216LSB (ADC 的最大代码)之间振荡。 如果我禁用全局斩波模式、我会得到大约80LSB 的偏移、并且输出不会振荡。 我的问题是、如果在测量 AGND 信号时启用了全局斩波模式、为什么我的输出会振荡? 如果我在启用或禁用全局斩波模式的情况下测量+-1V、则不会出现这种行为。

供参考:AVDD=+2.5V、AVSS=-2.5V
基准:内部基准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adla、

    ADS124S06将以二进制补码输出转换代码。  因此、非常接近"0"的值可能会在负方向产生代码。  因此、您必须确保正确分析输出代码。  满量程正代码的范围高达0x7FFFFF、负满量程为0x800000。  十进制返回为0xFFFFFFF 的代码实际上是-1、作为二进制补码值。

    如果使用有符号32位整数作为存储值、则必须正确地将值从有符号24位扩展到有符号32位数字。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢本杰明先生

    现在问题得到解决。