This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263EVM:5MHz 谐波杂散

Guru**** 2835675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/981422/ads5263evm-5mhz-harmonic-spur

器件型号:ADS5263EVM

您好、专家、

我的客户发现有一个没有输入的5MHz 杂散、他们添加了一个80MHz 输入时钟。  

您能否帮助分析为什么会出现这种杂散? 谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通过邮件将您连接到工程团队、