This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P25:CMOS 和 LVDS 接口的最大速度

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS62P25
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/981139/ads62p25-the-maximum-speed-of-the-cmos-and-lvds-interface

器件型号:ADS62P25

大家好、团队成员

数据表n‘t 提供 了有关 CMOS 和 LVDS 接口的最大速度的明确指示

在两个接口中、我可以达到的最大速度是多少? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanni、

    由于此器件的最大采样率为125MSPS、因此 CMOS 接口的最大采样率为125MHz。 由于 LVDS 是 DDR、因此该250MHz 的最大速率。

    此致、

    Jim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的快速响应。

    以下是我的客户的询问:  

    “在附加的图像中,我提到了两个选项。

    选项1:
    AM 仅使用100欧姆的 ADS62P25内部端接。
    不会有任何外部端接。

    选项2:
    在 ADS62P25上使用100欧姆的内部端接、并在 FPGA 侧提供100欧姆的外部端接。

    选项3:
    在 ADS62P25上使用100欧姆的内部端接、并在 FPGA 内部提供100欧姆端接。

    我想知道所有这3种情况,哪一种选项可以在眼图捕捉过程中提供更好的结果。”

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanni、

    LVDS 需要100欧姆端接、端接电阻越接近负载、越好。 这将使选项3成为您的最佳选择。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 awswer