This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:获取 SFDR 值时出现问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/977684/ads54j60-problem-with-obtaining-sfdr-values

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件: LMK04828

大家好、

您能否检查以下请求并提供建议:

"

如果可能、我想问一些有关 TI ADS54J60芯片的问题。 获取在 ADS54J60数据表中表示的 SFDR 值时出现问题。

 -我们使用250MHz ADC 参考时钟、它是 LMK04828芯片的输出。

- SYSREF 脉冲也可使用 LMK04828生成。 我们根据 SYSREF = LMFC/2^N 计算了 SYSREF 频率 选择 N=4、(FS/4)/K =>(1000/4)/16 = 3.90625MHz。

-我们使用4244 LMFS 配置以及数据表中给出的相应 DDC 模式和 JESD 链接属性。 您可以找到所附的寄存器配置(ADC_CONFIG.txt)。

- Fs/4噪声似乎可以接受(大约~90dBFS)。

 但是、我们的 SFDR 不如数据表所提供的那样精细。 即使施加0dBFS 信号、我们的最大 SFDR 也约为53dB。 我们始终观察到谐波杂散(我认为它是一个二次谐波、以某种方式混叠)、其原始信号的带宽为2倍。

 我还附加了 ADC 输出信号的频谱。 您是否有改进 SFDR 性能的建议? 如果需要、我可以提供有关 OUT 设置的其他信息。

 我们有一个次要问题、"通道 A"的最后两个 LSB 输出位被卡住。 根据输入信号频率、它始终停留在某个值("00"、"01")。 寄存器配置中是否缺少内容?

"

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Furkan、

    您测试的音调是什么? 该器件将以0dBFS 输入饱和。 您是否在模拟输入中使用带通滤波器? 所有数据表编号的取值均为-1dBFs。 请发送您的寄存器设置。  

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请参阅下面的反馈和附件:

    "

    -测试500MHz 至1000MHz 单音频率(模拟信号发生器的输出- Agilent N5171B)、模拟输入不使用带通滤波器。

    -连接650MHz、700MHz、750MHz 输入频率的频谱输出(-20dBFS)。

    "

    提前感谢

    此致

    Furkan Sefiloglu

    e2e.ti.com/.../5875.adc_5F00_config.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../650MHz-input-tone.pptxFurkan、

    除了 地址0x005500、寄存器设置看起来正常。 如果他们想要关闭 CHB、则需要将其设置为0x10而不是0x00、因为他们有它。 他们需要使用带通滤波器捕获数据、因为我认为这是他们的问题。 附件是在没有过滤器的情况下从家中捕获的数据。 如果我有一个滤波器、您会看到很大的改进。 不确定其来源有多大噪声。 下次我有机会去实验室时、我将使用滤波器重复此测试。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我已将此问题发布到 Furkan。 感谢您的回答。

    实际上、我忘记说、我们正在为 ADC 输入使用平衡-非平衡变压器(MABA-011047)。 1:1、传输线路平衡-非平衡变压器、4.5 - 3000MHz)。 也许我们应该将其更改为具有最大值 1000MHz。

    非常感谢您的帮助。

    此致、

    Dogancan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dogancan、

    我认为这个变压器可以使用。 使用最大频率为1000MHz 的变压器仍将通过更高的频率'。 随着频率的上升、它们将开始衰减。 我会先尝试带通滤波器。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您说得对、带通滤波器解决了这个问题。 现在、SFDR 性能符合产品规格。

    谢谢!

    Dogancan