This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:每个通道的漂移间隙

Guru**** 2537890 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/981536/ads131a02-drift-gap-for-each-channels

器件型号:ADS131A02

您好、支持团队、

ADS131A02集成了两个 ADC。
每个 ADC 的温度和增益漂移值是否相同?
如果存在任何间隙、请告诉我最小值、典型值、最大值。

数据表第10页中没有偏移和增益漂移的最小值。
您能告诉我温度和增益漂移的最小值吗?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    典型和最大增益和偏移漂移参数适用于所有通道。 为每个通道测量的确切漂移误差可能会有所不同、但所有通道都将表现出符合电气特性表中列出的规格的性能。

    我们不需要指定最小漂移误差、因为越小越好。 我们仅指定典型预期误差和最大最坏情况误差。

    此致、