This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278:输出传播延迟...

Guru**** 2812625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/981257/ads1278-output-propagation-delay

器件型号:ADS1278

你好。 我想对几个时序参数进行一些澄清。 我们使用的 ADS1278如下:帧同步模式、高速模式、TDM、IOVDD=DVDD=1.8V、tCLK=32ns。 我从数据表中看到、输出传播延迟 tDOPD 和 tMSBPD 随 DVDD 变化。 我的问题是、如果 IOVDD 发生变化、会发生什么情况?  第9页"帧同步规格"表下方的注6是否保持 IOVDD 为1.8V 而不是3.3V? 我的配置会导致25ns 或31ns 的输出延迟吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    传播延迟取决于 IOVDD 和 DVDD 电平。  为了减少传播延迟、必须将 IOVDD 提升至标称3.3V。  我们提供两种不同的 DVDD 范围、以便根据所需的时序实现最低功耗配置。

    如果使用不同的 IOVDD (例如2.5V 标称值)、则最大延迟可能会有所减少、但我们没有任何数据来提供此类规格。

    由于 IOVDD=1.8V 且 DVDD=1.8V、因此这将导致最长的延迟、并且 t-DOPD 和 t-MSBPD 的传播延迟都将为31nS 最大值

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。