This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8689:输出数据字标志

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/981061/ads8689-output-dataword-flags

器件型号:ADS8689

您好!

输出数据字中的标志序列似乎与数据表中提到的序列不同。

信息:

DATA_OUT_CTL 寄存器=>  0x3D00

->两个 Vdd_Alarmflags

->两个 IN_ALarmflags

-> RangeConfigReg 值

RANGE_SEL 寄存器=> 0x3

我希望 OutputDataReg 中 bitPosition 7..10处的 RangeConfigReg ValueBits   

但我在 bitPosition 12..15获得 RangeValueBits

此外、我还希望 在 bitPosition 11..13处出现 INAlarm High 标志

但我在 BitPos 9上获得了高输入电压的 ACTIVE_IN 标志

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    根据 DATAOUT_CTL_REG 寄存器中的配置、AVDD 警报标志应显示在位15-14上、输入警报标志应显示在位13-12上、ADC 输入范围应显示在位11-8上。 编程后、您可以读回 DATAOUT_CTL_REG 电阻器内容吗?  使用示波器捕获的 用于寄存器写入和读取的时序图将非常有用。 谢谢。

    此致、

    戴尔