This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7128:将 rms 数据记录到文件中

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978534/ads7128-log-rms-data-to-file

器件型号:ADS7128

您好!

我想将 RMS 数据记录到文件中进行分析、但它看起来与 ads7128的 Web 应用程序不一样。 我是否有任何方法来评估此器件?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您的意思是什么、Web 应用程序?

    您是指 EVM GUI 吗? EVM GUI 将显示 RMS 值、但无法直接从 GUI 导出该信息。

    使用器件时、RMS 结果可从 RMS_RESULT_LSB 和 RMS_RESULT_MSB 寄存器中读取

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢!

    是否有任何可用的源代码?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、此器件没有任何示例代码

    ADS7142 确实有可用的示例代码、虽然它不使用相同的寄存器映射、但它确实使用运算代码、并且可被用作一个构建块

    此致

    Cynthia