This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7049-Q1:如何控制 ADS7049-Q1的转换开始时间?

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7049-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979222/ads7049-q1-how-to-control-the-conversion-start-time-of-ads7049-q1

器件型号:ADS7049-Q1

大家好、

新年快乐!  

如标题所示、如何控制 ADS7049-Q1转换的开始时间?

谢谢

海丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    转换时序都基于 SPI 帧时序。

    转换在 CS 的下降沿启动、并使用14个 SCLK 脉冲完成。  

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    那么、我是否需要对时钟脉冲进行计数以了解转换的终点?

    谢谢、

    海丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在16个 SCLK 脉冲完成前、不应升高 CS。 不过、您可以控制 SCLK 的时序