This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028:ADS8028 ADC 的 Dout (MOSI)引脚无响应。

Guru**** 2797695 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980035/ads8028-ads8028-no-response-form-dout-mosi-pin-of-adc

器件型号:ADS8028

尊敬的 TI 专家:

我为 ADS8028 ADC 芯片设计了定制板。 我尝试从 ADS8028读取传感器数据。 并使用 Mode2中的 SPI 从 beagle-x15板发送命令。

读取通道0 (AIN0)命令 SEND 为0xA000H。 并尝试其他命令。 如读取多个通道、重复多个通道等、并在内部基准模式下使用。

但 ADC 的 DOUT 引脚无响应。DOUT 引脚为低电平。 我可以共享从 beagle-x15到 ADC 的 MOSI 引脚输出。

 

我测试了 ADS8028定制 board.checked、了解每个引脚的连续性、这是正确的、但未从 ADC 获得响应。

因此、请帮助我解决这个问题。

关于、

Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ajay、

    您是否能在所有数字线路上获得示波器、包括 CS、Din、DOUT 和 BUSY。 这将有助于确认数字通信是否正确以及是否符合预期以及验证时序。  

    还建议在输入端使用已知的直流值、将测量值与预期输出进行比较。  

    如果您尝试从器件的内部传感器读取温度测量值、则写入的输入命令不正确。 您的命令请求 ch0。  

    若要读取内部传感器、需要:1000000000100010 = 0x8022h

    此致

    Cynthia