This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8920B:QSPI 模式下的数据损坏。

Guru**** 2794155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/978471/ads8920b-corrupt-data-in-qspi-mode

器件型号:ADS8920B

你(们)好

我们在 QSPI 模式下使用上述转换器、数据由 FPGA 读取。

在读取的四个半字节中、数据线都读取相同的值(全为1或全为0、具体取决于 Vin)、这是一个非常奇怪的错误。

所有其他位都能正常工作、因此只产生 xxFx 或 xx0x 的 Stepy 数据。  我们已在"工作表"上验证了这一点、并且它是一致的。  VREF = 4.5V、RVDd = 5.0V、DVDD = 3.3V。 SPI 时钟= 16MHz、转换周期= 2us。

使用 RV 来启动数据传输、并且已遵守所有 SPI 时序限制。

遗憾的是、我现在没有另一个芯片来检查这个芯片是否损坏、但没有理由这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Graham、

    您专门使用哪种 QSPI 模式?  是否可以捕获波形并附加?

    如果旁路电容器未正确放置并布置在 ADC 附近、我已经看到了奇怪的行为、但这不是这个特定的问题。  您是在 TI 评估板上还是在您自己的硬件上查看此内容?

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的快速响应。  以下是您所需的信息:

    ADC 设置如下:- (寄存器编号、值)

       FPGA_ADC_Write (0x0C、0x0C);
       FPGA_ADC_Write (0x04、0x00);
       FPGA_ADC_Write (0x08、0x00);
       FPGA_ADC_Write (0x20、0x01);
       FPGA_ADC_Write (0x30、0x00);

    设计是我们自己的电路板、相关区域如下。

    棕色是内部电源层、绿色是内部接地层。  这两个器件都在 ADC 下的模拟域和数字域之间进行了分区。 两个接地平面由 ADC 的接地焊盘有效连接。  权力平原是独立的。

    我们还注意到、精密运算放大器对 VREF 进行硬驱动(通过22R)、这对于 ADC 而言可能是一个问题、因为运算放大器由12V 电压供电。  我发现建议使用1k 源电阻器、并想知道这是否会在上电或运行期间给 ADC 带来压力。

    稍后我将尝试获取示波器跟踪、但所有时钟和数据都处于 RVS 低电平周期内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RVS、SPI 时钟和数据线的示波器跟踪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    我看不到您提供的内容有任何问题。  根据您的时序波形、我假设您在区域1期间器件处于采集模式时读回数据?   您能否确认满足第四个时钟下降沿和/CS 上升沿之间的保持时间要求、最小值为 t-HT_CKCS=7nS?  (请参阅图3)

    关于 VREF 输入的问题、如果超过该输入电压、则可能导致器件行为不可预测。  如果在 RVDd 电压有机会斜升之前向该输入施加电压、或者在上电后该引脚上的电压超过 RVDd+0.3V (5.3V)、则在上电期间可能会发生这种情况。  如果发生这些故障事件、增加串联电阻将为其提供一些额外的保护。  此外、在此引脚上添加1k-10k 的串联电阻器还会使用 REFIN 电容器创建低通滤波器、从而降低外部基准的噪声、这就是我们通常建议将其包括在内的原因。

    我建议将22 Ω 电阻器增加到10千欧、看看这是否有用。

    此外、如果您可以让另一个电路板正常工作、最好确认器件本身未损坏。  如果在任何时候超过130mA 流过 REFIN 引脚、则器件可能会永久损坏。

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、在之前的布线中、CSn 不是 RVS、这符合时序要求。

    我让第二块板工作、它的功能略有不同、但仍然不正确。  我尝试了与 Vref 串联的10k、但没有什么不同。

    该曲线显示了 RVS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    到目前为止、我没有发现任何问题。  下面是需要检查的其他一些事项。

    1. 将输入引脚短接在一起,并将节点驱动至 Vcom=1/2*Vref 或2.25V (在您的情况下)。  如果输入放大器或基准有问题、这将有所帮助。

    2. 您是否在逻辑分析仪或示波器上测量了 SDO 引脚、以验证故障输出代码是否与您使用 FPGA 捕获的代码相对应?  我看到了 ADC 生成正确代码的一些情况、但在数据采集中存在某种错误。

    您能否共享显示 ADC、输入放大器和基准的原理图图像?

    此致、
    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    如果您可以通过电子邮件与我私下联系、联系帐户地址、我将向您发送原理图。

    在原理图中、我们尝试直接向 U20馈送信号、断开 U13、但仍然看到同样的问题。  我现在修复了第二个电路板、这显示了类似(尽管不相同)的问题。  我正在等待从您冷冻的德州仓库中获取更多器件、并将尝试在 Vref 中添加串联电阻器的同时更换器件、以防这种情况造成损坏。

    正如我之前说过的、数据是真实的、正如我们在"示波器"上看到的、当我们将 ADC 置于测试模式时、所有位看起来都可以正常工作。

    此致、

    Graham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Graham、

    我将通过您的 myTI 电子邮件地址直接与您联系。

    此致、
    Keith