This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:ADS1298R

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979653/ads1298r-ads1298r

器件型号:ADS1298R

您好!

我们面临 CMRR 问题。 我们不使用 RLD 放大器。  

我们有几个关于 WCT 的问题、下面将对此进行介绍。

  1. 如果我们使用 WCT 作为主通道负输入、那么应将 WCT 信号路由为差分或并联信号、还是用作 GND 等基准?
  2.  WCT 是否有任何布线和设计规格?
  3. 我们是否应该将 WCT 电容器(100pF)连接到 GND 而不是 AVSS (如果 AVSS 为-2.5V)?

此致、

Ravi Chaudhari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    感谢您发帖。 请参阅我的以下评论。

    1.您可以将 WCT 信号路由为胸导联(V1-V6)输入通道的并联信号。  

    2. WCT 没有特定的设计或布线要求。

    建议将 WCT 连接到 AVSS

    谢谢。

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我们已尝试解决器件中的 CMRR 问题、但仍然无法解决。

    您能否分享 RLD 实现的详细信息、如分立式组件值、布局说明以及是否有? 我们已经根据建议的数据表和参考设计进行了尝试、但没有看到任何变化。

    如果我们为胸导联路由 WCT 信号 Parrallel、那么参考平面应该是 AVSS 还是 AGND?

    此致、

    Ravi Chaudhari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    请参阅以下应用手册链接、了解如何使用 RLD 驱动器来改善共模抑制。 本应用手册详细介绍了使用 RLD 放大器改善 ECG 系统共模抑制的几种技术。

    使用右腿驱动放大器改善共模抑制

    我还提供了下面有关 WCT 的一些较旧讨论的链接、供您参考。 我们的 EVM WCT 信号路由参考采用4层 PCB 设计的 AGND。  

    https://e2e.ti.com/support/data-converters/f/73/t/496049

    谢谢。

    -TC