This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:AFE 与 ADC:有何区别?ADS1298和 ADS1299两者之间有何区别?

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980262/ads1299-afe-vs-adc-what-is-difference-and-is-ads1298-and-ads1299-both

器件型号:ADS1299
主题中讨论的其他器件: ADS1298

我在这里看到一些文章、将 ADS1299称为模拟前端(AFE)、而其他文章则将其称为 ADC。 ADS1298和 ADS1299两者都是吗? 如果是、是什么使 AFE 优于 TI 的其他仅为 ADC 的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vini:

    欢迎使用 E2E、感谢您的发帖。  

    ADS1298和 ADS1299被视为生物电势测量应用的完全集成模拟前端(AFE)。 它集成了低噪声可编程增益放大器(PGA)、ADC、右腿驱动放大器、导联脱落检测功能、振荡器、 内部基准和测试信号、可简化设计、同时显著减小布板空间、降低系统复杂性和功耗。

    有关更多信息和资源、请查看我们的 E2E ADS129x 常见问题解答。

    ADS129x BIOS 常见问题解答

    谢谢

    -TC