This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3306M25:采样率

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3306M25, AMC3330, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980680/amc3306m25-sample-rate

器件型号:AMC3306M25
主题中讨论的其他器件: AMC3330AMC3301

您好!

我的客户希望使用单通道隔离式 ADC 集成电源来测试直流电压、包括5V~1000V 和电阻分压。

我推广了 AMC3306M25、但我在数据表中只能找到最大采样率为21MSPS。 其 MCU 的 GPIO 速度为100k、其器件是否满足需求?

谢谢!

Colin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我建议您查看 AMC3330、而不是 AMC3306。  AMC3306需要数字滤波器、无法与简单的 GPIO 引脚配合使用。  您使用的是什么 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的建议、我推荐了 AMC3330/AMC3301用于电压/电流测量。 MCU 为 MCF51AC256。

    此致、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好-该控制器具有可读取 AMC3330或 AMC3301模拟输出的 ADC。