This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1235EVM:抗混叠滤波器选择

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980793/ads1235evm-antialiasing-filter-selection

器件型号:ADS1235EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1235ADS1258

大家好、

我使用的是 ADS1235 EVM。 我想过滤模拟信号、然后在采样前馈送到 ADC。 ADC1235 EVM 运行正常、我只需要更稳定的读数即可。 有人能指导我如何根据我的要求选择抗混叠滤波器吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimit、

    虽然混叠可能会导致读数不稳定、但更有可能是其他噪声源导致这种行为...通常情况下、基准电压噪声或布局不良会导致 ADC 噪声性能不佳。 在某些情况下、由于 LC 谐振、电源线路上可能会出现过多的振铃、或者基准源可能会振荡、因为它没有得到适当的补偿。

    如果您可以分享您的电路原理图、那将大有帮助!

    关于抗混叠滤波器、我最近针对不同的 Δ-Σ ADC ADS1258回答了类似的问题、但我对 ADS1235的建议仍然相同...  

    低带宽 Δ-Σ ADC 的无源输入 RC 滤波器通常用于抗混叠。 ADS1258的正弦数字滤波器可实现一个良好的低通滤波器(LPF)、其具有步进滚降、而不是单极滤波器。 下面是 ADS1258 SINC5滤波器(平均值为64)与截止频率约为3.3kHz 的 RC 滤波器的比较情况。 请注意、正弦滤波器通带以调制器采样频率的倍数重复、因此大约8MHz 的 RC 滤波器衰减有助于防止混叠、而正弦数字滤波器则进行大部分噪声滤波。

    您可以进一步降低 RC 滤波器的截止频率、从而在…μ s 的极低频率范围内提供额外的衰减

    …但我在这样做时会很小心、并建议以下限制:

    • 将串联电阻值限制为不超过几千欧!
      高于~3k 欧姆时,电阻器的热噪声将开始超过 ADC 的本底噪声,并将降低整个系统的噪声性能。 当 ADC 输入是非缓冲的时、大寄存器值也会出现问题、因此请在 MUXOUT 和 ADCIN 引脚之间使用输入缓冲器、并确保将任何大 RC 滤波器放置在该缓冲器的前面。

    • 限制分流电容值、以允许使用高质量 C0G 型电容!
      为了实现更高的电容值、您必须使用更大的表面贴装封装或使用不同类型的电介质材料。 C0G 陶瓷电容器是一些最稳定的电介质、在温度和施加的电压范围内变化不会太大、并且泄漏电流比其他类型的电容器更低。

      我上次检查时发现、C0G 型电容器可以针对给定的 SMD 封装尺寸提供以下电容:
      • 0201封装:高达0.1-10nF
      • 0402封装:高达2.2nF
      • 0603封装:高达15nF
      • 0805封装:高达47nF
      • 1206封装:高达120nF

     

    还请记住、截止频率较低的 RC 滤波器需要更长的时间才能稳定。 多个串联 RC 电路的负载影响以及较长的稳定时间会导致 ADC 读数不稳定。 因此、如果需要更高阶的 LPF、请考虑使用有源滤波器代替多个无源滤波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    我将尝试它、看看会发生什么情况。 我可能需要几天时间来尝试一下、因为我还在做其他一些工作。

    再次感谢。