This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:初始化期间出现问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979872/ads131a04-problem-during-initialization

器件型号:ADS131A04

大家好、  

我将使用 ADS131A04EVM 进行评估、以包含在未来的项目中。 目前、我正在尝试正确初始化 ADC、但遗憾的是、未成功。  

配置  

M0 - IOVDD、M1- IOVDD 和 M2 - DGND  

以下是我在阅读数据表(9.5.3.6.1 - 从 POR 解锁或复位)后执行的步骤

1.复位引脚高电平  

2.发送 NULL 命令 -已接收就绪(FF 04)

3.发送解锁命令-已接收就绪(FF 04)

4.发送 RREG (2D 00)来读取 CLK1寄存器  

 -在第4步中,我应该收到 ACK (0655),但我收到的却是准备好的。  

有什么想法、我可能会在这里出错?  

如果您需要更多信息、请告诉我。  

提前感谢!  

最棒的  

SK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samarth、

    很抱歉、您的疑问迟迟未得到回复、我们在达拉斯遇到了一些激动、因为这是一个非常冷的咒语、它给大部分球队断电了动力和水。  我们将尽快回复您、并为您提供问题答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    很遗憾听到这个消息。 请别着急,慢慢来。  

    祝您的团队工作顺利。  

    谢谢你。  

    最棒的  

    Samarth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Samarth、您好!

    感谢您的发帖。

    如果您继续接收就绪字、则设备无法识别解锁命令。 您能否验证是否满足了时序要求和帧大小要求? M1 = 1时、器件期望命令字为32位。 这些 MX 模式位在加电时被锁存。

    此致、