This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW3084EVM:杂散和示例设置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980531/tsw3084evm-spurs-with-example-setup

器件型号:TSW3084EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3484

你(们)好

我们将使用 TSW3084和 TSW1406运行用户指南中的示例设置部分3.4

请参见随附的杂散图,偏移为 n*1.228MHz。 我猜它与 DAC CLK 1228.8MHz 相关、但我们无法消除这些杂散。  

我们尝试关闭电路板中的所有非必要功能、包括时钟、但没有成功

请提供建议

e2e.ti.com/.../5811.Presentation1.pptx

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Izik、

    这看起来像是内插块的错误配置或者 FIFO 指针的 FRAME/OSTR 的错误配置。 请检查以下配置指南、查看是否正在持续触发任何 FRAM/OSTR 或 NCO SYNC 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试在没有 NCO 和复频混频器的情况下工作、现在信号位于30MHz 左右、但仍然是相同的杂散。  

    我关闭了 FIFO 输入同步源、并将 FIFO 输出同步源设置为 SIF 同步-无效

    我关闭了时钟分频器同步-无影响

    您能否发送两个电路板的配置文件、以便我们可以遵循确切的设置?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TSW3084软件 GUI 安装程序应该已经安装了一些工作配置文件。 请参阅下面的用户指南目录了解详细信息吗?

    https://www.ti.com/lit/zip/slac507

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我们所做的  

    已使用 TSW3084的配置文件 dac3484_1228p8MHz_4XINT_NCO_30MHz_DUAL_SYNC_Sources (来自时钟距离 文件夹)

    和 WCMDA_TM1_ComplexIF30MHz_FDATA_307.2MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正在离线研究此问题。 产生杂散的原因是 TSW1406的波形回放时间更长。 需要 TSW1400来播放完整波形。