This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:板载时钟接口、支持通过 HSDC 专业版进行 TSW14J57采集

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979976/adc12dj5200rfevm-onboard-clock-interface-with-tsw14j57-capture-through-hsdc-pro

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM

您好!

 对 EVM 板进行了以下更改:

•拆下 C2和 C3、组装 R171和 R174
•拆下 C60和 C61、安装 C52和 C306
•卸载跳线 J13

连接 TSW 和 EVM 后,选择的 fs 为1600MHz。 TSW FS 设置为3200MHz。

在两个 GUI 上都选择了 JMODE1。

同步 LED D3仍然为高电平、REFCLK LED 不闪烁。

是否存在任何缺失的配置。

谢谢。

Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    您能否在 ADC GUI 中配置并选择5200MHz 的 FS? 使用 JMode1?

    首先检查并查看这是否适用于评估设置、然后我们可以帮助您进行其他修改、以便将1600MHz 用作 FS。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    我尝试了5200 MHz FS、板载时钟、JMODE1。  

    相同的结果。 D3为高电平、D4不闪烁。

    此致、

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个 E2E 帖子被脱机了。。

    此致、

    Rob