This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:EVM 的 JESD 模式选择

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980087/adc12qj1600evm-jesd-mode-selection-for-the-evm

器件型号:ADC12QJ1600EVM

大家好、

我已经购买了 ADC12QJ1600EVM 并希望将其与 ZCU102配合使用。 我已经浏览过数据表、并对需要选择哪种 JESD 模式来使用1350Mhz 下的所有4个通道感到困惑。  

如果有、请提供2020.2版 Vivado 的示例设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna G、

    请使用具有6个 SERDES 通道的 JMODE6、在1350Msps 下、您的线路速率将为 11137.5Mbps、并将使用64b/66B 编码方案。 或者、您可以使用具有8条 SERDES 通道 的 JMODE0、在1350Msps 时、您的线速率将为 10800Mbps、并将使用8b/10b 编码方案

    如果是、请告诉我  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您的指导。 我已经向 TI 提出了使用 JMODE 6生成定制 IP 内核的请求。