This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:输出漂移

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980318/ddc232-output-drift

器件型号:DDC232

大家好、

我们的客户在使用 DDC232 ADC 时遇到其输出信号严重的热漂移。 根据他们的意见、这很可能是由于放大器的失调电压漂移。 但是、我们不确定如何估算对输出的影响。 您能否指导我们如何计算第一个放大器级之后的输出电压、同时考虑失调电压漂移?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您说输出电压漂移时、我不确定是否遵循? DS 上有一个偏移温度漂移规格。 基本而言、输出代码如何随温度变化而不产生输入电流(输入断开或通过大电阻器接地)。 FSR/C 的典型值为0.5ppm 最多5个。 这包括信号链中对信号链的所有影响。 还有时间漂移/稳定性。 这些足够了吗?

    此致、
    Eduardo