This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1013:ALERT/RDY 功能

Guru**** 2868650 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980323/ads1013-alert-rdy-function

器件型号:ADS1013
主题中讨论的其他器件:ADS1014

各位专家、您好!

我是否可以知道如果 CONFIG 寄存器设置为连续转换模式、ALERT/RDY 何时会生效? 谢谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家、您好!

    抱歉、出现拼写错误。 它应该是 ADS1014。 此外、当我们将"Comparator queue and disable"设置为11时、它是否会遵循数据表图14波形? 我不确定 ALERT/RDY 引脚的高阻抗有何含义。 非常感谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann Lien:

    作为参考、这是 ADS101x 数据表中的图14:

      在连续转换模式下、在 ALERT/RDY 引脚输出的下降沿完成转换。

    当 COMP_QUE 寄存器的值设置为0x11时、ALERT/RDY 引脚的行为将不会如上所示。 要将 ALERT/RDY 引脚用作每次转换的转换准备就绪输出、请将 COMP_QUEY 寄存器设置为0x00。 这会在每次转换后将 ALERT/RDY 引脚置为有效。 如果没有用于比较器的特定阈值、为了针对每次转换获得一个 ALERT/RDY 脉冲、请将 LO_THRESH 寄存器 MSB 设定为0、并将 HI_THRESH 寄存器 MSB 设定为1 (请参阅描述 LO_THRESH 和 HI_THRESH 寄存器的第8.6.4节)。


    此致、