This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J44EVM:PCB 版本 C 文档

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J44EVM, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979817/adc34j44evm-pcb-revc-documentation

器件型号:ADC34J44EVM
主题中讨论的其他器件: THS4541

大家好、

你好。

我们的客户收到了一个 ADC34J44EVM 的修订版 C PCB  、并且未组装放大器电路。 但是、EVM 的产品页面上仅提供有关 RevB PCB 的信息。 他需要有关 revC 的信息(原理图、顶部 PCB 视图和 BOM)。 他需要组装放大器电路以完成评估。

他注意到问题 B 和问题 C 之间、放大器后面的滤波器存在差异
在问题 B 上、在 L23/L24之后是 C181和 R241。
在问题 C 上、在 L23/L34之后、有 C248、R102、R270 和 R271。 他不知道这些组件的详细信息。
(其他放大器也是如此、但(C206、R134) Vs (C206、R134、R272、R273)。 这就是他需要从 RevC 物料清单中找到的内容。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    请下载显示"Rev A"的设计文件。 这些文件实际上包含 RevC 板级配置文件。 对这种混乱表示歉意。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dan!

    客户现在将安装放大器电路的组件、除非有强烈的理由不安装。 他们有一个澄清。 在 RevC 电路板上、放大器的输出滤波器已更改。 原因是什么?

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    在 B 版本中、滤波器 FC 约为15MHz、而修订版 C FC 约为40MHz。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    只是客户的跟进。

    在 RevC 电路原理图中、表5 R271和 R273接地。 ADC 的输入范围为0至1.8V、是否起作用?

    客户认为应该连接到 VCM。

    谢谢!
    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    电阻器 R271和 R273标记为 DNI、不应安装(无接地路径)。 VCM 由 ADC 通过电阻器 R259和 R104向 THS4541 (U14和 U15) VOCM (引脚9)供电。

    最棒的

    Dan