This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1251:建议的基准电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1251, ADS1260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/980470/ads1251-recommended-reference-voltage

器件型号:ADS1251
主题中讨论的其他器件: REF5025ADS1260

你(们)好

ADS1251的推荐基准电压是多少?

我是说、建议使用4.096V 作为基准电压。 因此、如果基准电压为1.5V 或2.5V、与 Vref=4.096V 相比是否存在任何差异?

如果器件优于 ADS1251、您还能说出能够满足以下要求的最佳器件吗?

分辨率:24位

转换率:超过20kHz

输入类型:差分

通道数:1.

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    只要 ADC 能够支持较小的基准电压、就不会出现任何问题。 对于 ADS1251、ADC 可支持0.5V 至 VDD 的基准电压、因此使用1.5V 或2.5V 应该可以。

    但是、一些客户使用更大的基准电压、例如4.096V、然后使用电阻分压器尝试将基准电压调节到更小、不太常见的值、例如1.35V。 我会谨慎对待这种方法、因为分压器电路会引入噪声并降低总体测量性能。 但是、如果客户选择 REF5025作为示例来获得2.5V 基准电压、那么这是可以的。

    客户可以查看 ADS1251下一代版本的 ADS1260。 这是一个24位40KSPS Δ-Σ ADC、具有3个差分输入、而不仅仅是一个差分输入、但它还包括一个2.5V 电压基准和一个低噪声 PGA (如果不使用 PGA、则可以绕过该 ADC)。 ADS1260采用5x5mm QFN 封装、因此比 ADS1251小、而 ADS1260的价格与之相似。 如果客户有其他要求、请与我们分享、以便确保 ADS1260仍然是最佳选择。

    布莱恩