This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC0800:如何确保/校正(双极)输出是对称的?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC0800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/979366/dac0800-how-to-be-sure-correct-the-bipolar-output-is-symmetric

器件型号:DAC0800
主题中讨论的其他器件: 冲击

您好!

我仍然在使用 DAC0800 (实际上效果很好),但我有一个小问题,我不确定哪一个是解决它的最佳方法,所以在尝试之前,我决定在这里发布。

因此我使用以下电路(设计为具有+8和-8 V DC 之间的摆幅)

实际上、"4K 电阻器"是2个2K 1%串联电阻器。

当然、公差等、输出不是100%对称、即代码00h 处的输出不是 FFH 处代码的负值、差异很小。

问题是,我如何使这两个代码精确(或尽可能精确)接近+Vref 和-Vref (和甚至可以是+Vref-err 和-Vref-eff,只要它们尽可能对称)?

如果我尝试在运算放大器的引脚2和1 ( 应控制增益)之间放置一个修剪器来代替 R (我应该将其命名为抱歉,让我们将其称为 RF) 和/或代替 OP-AM 引脚3和 GND (我们称之为 R1)之间的 R,它还应能控制增益,但也能控制“偏移”。

作为反相放大器,增益应该是-RF/R1,但我猜“即使我接触的增益不会改变对称性”?

问题"对称缺失"导致我在下一张图片中可见、 经过多次测量和其他测试后、我有99%的人相信这是因为当我从+X/+Y 移动到-X/-Y 时、我不会返回到同一个位置、但会增加一个恒定误差 (这是因为我在 X 中以恒定的 Y 步移动+/-)。

老实说,在 DAC 输出端使用电压表测量电压时,很容易发现非对称性(我应该提前检查),甚至就像您看到的那样,它不是完全平衡的。

无论如何、请提前感谢您的任何帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我的错、忽略了、我刚刚意识到这不是一个"反相放大器"。

    无论如何、仍在尝试了解如何使输出尽可能接近对称。

    [编辑]-实际上我可能自己找到了答案,但是如果有人能确认我的解决方案是正确的,那就更好了:)

    我在美国国家半导体公司 的《应用手册》中找到了这篇“AN-0597”的内容,它在某一点上基本上是“ 由于放大器中的电阻器和失调电压不准确,电路将需要修整。 这是通过将最大输出电压设置为+3V (逻辑输入高电平)和最小输出电压-3V (逻辑输入低电平)来实现的。 R1将更改基准电流 Iref、并随之更改两个输出电压的极端值。 电阻器 R7只会影响负极。"

    基本上、在引脚14 "Vref Input"处、他们添加了一个称为"R1"的修剪器、而在我的原理图中、从 DAC 的引脚2到 GND 的 R 就是他们在这里所说的"R7"、 我将链接到整个 PDF、但似乎无法在此帖子中放置 URL (整个文档称为"电流反馈放大器应用手册597"、1989年6月)。

    (当然,他们的文章介绍了他们配置+3/-3摆幅的应用程序之一)。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、  

    我找到了您提到的文章、这将是一个很好的解决方案、适合您的工作。 本文中使用的运算放大器具有1500欧姆的内部反馈电阻器。 您还可以向您的4K 反馈电阻器添加修整电阻器、因为它不是内部电阻器。  

    将修整电阻器添加到反馈中应该会影响正极、如下面快照中的第一个 VOUT 公式所示。  

    如有任何疑问、请告知我们。 我将在 此处链接该文章 以供参考。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来不错,如果你不介意等几天,直到我有时间焊接修剪器并进行测试,这样我们就可以完全确定这是一个有效的解决方案:)

    然后我们可以解决这个问题,并说“是的,它真的很有效”:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    没问题。 只需在执行测试后在此处进行响应、我们将从此处开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以确认应用手册中所述的解决方案正是如此:)

    通过将两个电阻器替换为两个微调器、您可以控制00h 和 FFH 的输出并使其完全相同。

    不幸的是,我在周末有一场“灾难袭击”(这与所有这些都无关,只有..) 天气破坏了主电源线路中的连接器、导致电源间歇性中断和一些欠压、因此我必须先修复一些问题、然后才能继续执行所有这些操作。

    但是的,文章是正确的,该解决方案可以正常工作:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我很高兴您能使解决方案正常工作! 如果有任何其他我们可以帮助您的事情、请告知我们。